结果:找到"加密芯片 smec98sp",相关内容1000条
  • 航芯技术分享|一文读懂什么是量子密码
  • 被喻为“重要数据保险箱”的安全芯片已经渗入人们生活的方方面面。随着5G、物联网、车联网的迅速发展,为安全芯片开启了新的应用场景,同时也带来了新的挑战。本文将带大家深入了解安全芯片的核心,后量子密码认证技术。安全认证技术概述安全认证技术是防止信息被篡改、删除、重放和伪造的一种有效方法。它使接收者能够识别和确认消息的来源和真伪。目前认证技术主要有4种:(1)数字摘要(2)数字摘要+对称密钥认证(3)数字摘要+非对称密钥认证(4)数字证书认证不过随着量子计算机的发展,现有的绝大多数公钥密码算法(RSA、Diffie-Hellman、椭圆曲线等)能被足够大和稳定的量子计算机攻破,也就是说目前基于非对...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 安全,量子 发帖人:上海航芯 发帖时间:2022-03-08 15:03:00
  • ​传动界的关键部件,没有它很多精密设备都用不了!
  • 传动界的关键部件,没有它很多精密设备都用不了!在传动界,滚珠丝杆是不可或缺的关键机械部件。它是工具机械和精密机械上最常使用的传动元件,其主要功能是将旋转运动转换成线性运动,由于具有很小的摩擦阻力,滚珠丝杠被广泛应用于各种工业设备和精密仪器。滚珠丝杠是由螺杆、螺母、钢球、预压片、反向器、防尘器组成。它的功能是将旋转运动转化成直线运动,是将轴承从滑动动作变成滚动动作。1898年,人们首次尝试在螺帽与螺杆之间加入钢珠,将传统螺杆的滑动接触转换成滚动接触;以滚动摩擦取代滑动摩擦,将螺帽内的钢珠回转运动转为线性运动,将扭矩转换成轴向反复作用力,以此来改善传统螺杆定位不佳及易损害的情况。滚珠丝杠是由德克...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 精设备 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-04 10:00:00
  • 支持国密算法低功耗MCU芯片-RJM8L151
  • 采用WuhanRunjetic推出的超低功耗、高安全性的MCU芯片(RJM8L151),该芯片是增强型80C51内核的微控制器,工作功耗小于180uA/MHz,深度睡眠功耗5nA,外部唤醒小于5us并支持4路IO唤醒芯片,内部集成了12位高精度逐次逼近型ADC、2通道的多功能比较器、定时器、实时时钟(RTC)、看门狗定时器(WDT)、电源可编程电压检测(PVD)、中断控制器、硬件真随机数发生器、AES/DES/SM4硬件加密引擎及通信接口包括UATR、SPI、IIC、GPIO、ISO7816、JTAG等模块,具有性价比高、存储容量大、安全性高,功耗低、接口丰富等特点该控制的特点:1,超低功耗...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 单机,MCU,国算法 发帖人:DN170320 发帖时间:2020-02-28 14:03:00
  • 数据安全应用方案简介
  • 21世纪,信息化蓬勃发展的年代,诸多企业拥有的IT设备也是越来越多,其中所存储的数据自不会少,于是数据安全问题也开始逐渐被人们重视。尤其是在中小型企业,由于人们保护数据安全的观念和技术的缺失,往往造成存储数据的丢失和损坏,给企业带来不必要的麻烦甚至经济损失。数据成为企业核心资产。创新型企业如滴滴、京东、淘宝,以及银行金融科技,大多数企业积累的数据往往会变成企业最重要的资产,不再是一个符号。“祸起萧墙”,重大的泄漏事件往往来自企业内部。数据泄漏往往是企业管理松懈而造成的。企业的生存说到底就是追逐利益的过程,而要想有利所图,那就要守护好我们付诸心血的存储数据,门有门锁,车有车锁,那保护数据需要什...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 数据安全,型单 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-07-03 11:54:00
  • STM32F103与MM32F103使用心得
  • STM32F103与MM32F103一直很多程序猿和i新同学问我这个问题,STM32F103和MM32F103的,选哪个更合适,我们公司经过一段时间的开发和测试,给点小意见。概述:1、STM32F103稳定,价格贵,大牌厂商生产,服务及时,安全性极差;2、MM32F103性能稍弱,价格便宜,国内新三板公司生产,服务一般,安全性稍好;资源:1、STM资源丰富,型号众多,选择性强;2、MM32F103资源也不少,但是型号偏少,选择性稍低;3、MM32F103运行速度稍微强过STM32F103,但偶尔不稳定;4、MM32F103和STM32F103的引脚定义与IO相同,内核一样,除了时钟外程序通用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: STM32F MM32F103 破解 发帖人:奥宇集成电路 发帖时间:2018-12-06 19:03:00
  • 分享产品加密芯片及防抄板的小技巧
  • 目前在国内环境中,如果某公司研发一款新的产品,而没有对产品进行加密保护,那很可能会被黑客抄袭,因为现在的抄袭工艺很多,能完全复制PCBA。因为国内知识产权保护的环境太差,没有研发成本复制出来的产品,往往比原创产品的低很多。所以我们需要做好知识产权的工作,保护自己合法的利益。有什么办法可以保护自己的辛苦研发的产品呢。现将我用过或了解的一些加密方法提供给大家,但总的说来,加密是相对的,解密才是绝对的.加密只是尽可能地增加解密的成本,使其知难而退。加密的方法如下:1、封胶,用那种凝固后象石头一样的胶(如粘钢材、陶瓷的那种)将PCB及其上的元件全部覆盖.这种做法有一定的弊端,散热效果降低,维修难度加...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 防抄板 软件硬件 发帖人:cayeahs123 发帖时间:2018-11-06 15:47:00
  • 商城发出的找回密码邮件收不到
  • 缺陷:找回密码邮件收不到,其他类型邮件正常。此缺陷曾经造成我这个账号(当时仅绑定邮箱,未绑定手机)无法登录。我的账号问题在5月31日已经得到妥善处理,立创qq客服通过帮助我补绑手机解决问题。但我现在试验了一下,这个缺陷本身还是没修好。目前仍然无法使用邮件找回密码,只有手机找回好用。还请贵站开发继续安排修复,谢谢。
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: 找回 发帖人:shamiao 发帖时间:2018-06-14 10:36:00
  • 嘉立创无密支付额度修改功能!
  • 应用场景:1:财务指对于特别大的订单进行支付及管控,对于小订单让工程师自行确认2:对于金额不大的,能按自行需求设定一个金额,免去不繁琐的支付密码,更加方便及快捷!3:初始化免密支付设定为10000元可自行修改变大变小!
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 无支付 发帖人:limeng 发帖时间:2018-01-19 23:27:00
  • 汽车的SMT贴片加工对LED灯具的驱动器有哪些特殊要求?
  • SL6015是一款应用于在电感电流连续模式下的降压型的led恒流驱动器。用于汽车高效驱动一颗或者多颗串联在一起的led照射灯。汽车类的产品电子板加工的技术要求是非常高的,电子工程是通过客户提出的要求在电脑中输入相关的技术操作,经过正常的SMT贴片加工上件,把一块pcba板子生产出来进行测试,在组装成汽车LED灯具。应用到汽车上面。虽然说起来简单,但是汽车的SMT贴片加工对LED灯具的驱动器有哪些特殊要求呢?汽车的的SL6015pcb线路板在内部集成了自动温度补偿控制电路。当pcb线路板的芯片运行温度超过了120度时,led输出电流就会随着温度的上升而逐渐减小,能够稳定在某一值的电流,这就避免...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: smt工,pcba贴工,pcba工贴 发帖人:意马天下 发帖时间:2018-01-02 14:39:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: